item ergologistic®: Abgestimmte Bereitstellung und Verarbeitung von Kleinteilen
Weil Warenlogistik und Arbeitsplanung oft durch abweichende Anforderungen geprägt sind, benötigen Unternehmen spezialisierte Lösungen, um beiden Seiten in der manuellen Produktion gerecht zu werden. Die Intralogistik bevorzugt beispielsweise möglichst große, standardisierte Behälter, weil die Anlieferung kleiner Mengen aufwendig ist. Mitarbeiter in der Montage hingegen benötigen den einfachen Zugriff ohne störende Barrieren.
Mit den Produkten der item ergologistic® lassen sich beide Anforderungen erfüllen. Sie ermöglichen effiziente Intralogistik ohne unnötige Belastungen der Mitarbeiter. So wird die sichere Anlieferung von Kleinteilen in Sichtlagerkisten sowie die kraftschonende Bestückung gefördert. Durch abgestimmte, eindeutig gekennzeichnete Übergänge werden überflüssige Umfüllvorgänge und Verwechslungen vermieden. Auf der Entnahmeseite sorgen die Platzierungsmöglichkeiten im Greifraum und intelligente Vereinzelungslösungen für ergonomisches Arbeiten.
Mehr Effizienz durch Low Cost Automation
Auf der Logimat zeigt item, wie die Mitarbeiter bei der Bestückung durch Low Cost Automation zusätzlich entlastet werden. Möglich wird dies durch Transportwagen und Arbeitstische, bei denen die Anlieferung von Vorprodukten und der Abtransport der verarbeiteten Waren in einem Arbeitsgang erfolgen. Sogenannte Karakuri-Anwendungen – der Begriff geht zurück auf mechanisch automatisiertes Puppentheater in Japan – funktioniert ohne elektrische Antriebe oder Sensoren.
Die geschickte Verknüpfung von Arbeitsschritten erspart manuelle Tätigkeiten und nutzt die Schwerkraft statt der eigenen Muskelkraft. item Gleitlager D40/D30 für den Lean Production Systembaukasten ermöglicht die Realisierung ausgefeilter Mechaniken. Für die sichere Führung bewegter Komponenten sorgt die kugelgelagerte item Rolle D39,5-25.
Kompatibel zum item Arbeitsplatzsystem
Die Produktfamilie der item ergologistic® ist nahtlos kompatibel mit dem item MB Systembaukasten, insbesondere mit dem AGR-zertifizierten item Arbeitsplatzsystem. Auch das Nachrüsten bestehender Systeme ist jederzeit möglich, was eine lange Nutzungsdauer ermöglicht.
Als erstes und einziges Komplettsystem wurde das item Arbeitsplatzsystem von der Aktion Gesunder Rücken e.V. für durchgängige Ergonomie ausgzeichnet. Es ist die komplette Lösung für manuelle Produktion in Industrie und Gewerbe.
item ist der Pionier und ein weltweiter Marktführer bei Systembaukästen für industrielle Anwendungen. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.000 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean Production Anwendungen.
Datum: 9. Februar 2016