Praxisnaher Workshop zur Reduzierung von Durchlaufzeiten

item startet Lernfabrik in Hannover

Das Prinzip der Lean Production live erleben: Unter diesem Motto steht die Lernfabrik am item Standort in Hannover. Die Unternehmen item und Factory Consultants haben ihre Expertise in einem praxisnahen Seminarangebot gebündelt. Teilnehmer lernen anhand der Fertigung eines realen Produkts die wichtigsten Lean-Methoden, ihre Anwendungen und deren positiven Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit kennen. Das neu erworbene Wissen kann anschließend auf das eigene Arbeitsumfeld übertragen werden. Bei der Ausstattung der Lernfabrik setzen die Initiatoren auf den item Lean Production Systembaukasten. Das Profilrohrsystem D30 bildet dabei die Basis und ermöglicht einen besonders schnellen und einfachen Umbau der Stationen. 

Welche Lean-Methoden gibt es? Wie können diese in der Praxis angewendet werden? Und mit welchem Ergebnis? Diese und viele weitere Fragen werden in der Lernfabrik Hannover beantwortet. Mit dem gemeinsamen Seminarangebot möchte item mit Factory Consultants professionell bei der ganzheitlichen Umsetzung von Lean Production begleiten. Sowohl Neueinsteiger als auch erfahrenere Lean-Anwender finden in der rund 150 Quadratmeter großen Lernfabrik ein ideales und realistisches Arbeitsumfeld vor, in der sich der Wandel von einer konventionellen Produktion hin zu einer schlanken Fertigung leicht verständlich und Schritt für Schritt nachvollziehen lässt. Ausgangspunkt der Schulungen ist die Alltagssituation eines traditionell gewachsenen Unternehmens mit den typischen Gegebenheiten einer Produktion, etwa komplexe Material- und Informationsgrößen sowie unterschiedliche Losgrößen. Dabei wird die Fertigung eines echten und variantenreichen Produkts weitestgehend originalgetreu abgebildet. Die Teilnehmer lernen, das Gesamtsystem mithilfe geeigneter Lean Tools wie der 5S-Methode oder des Wertstrom-Designs signifikant zu verbessern. Auf diese Weise können die positiven Auswirkungen der angewendeten Lean-Methoden live erlebt, verinnerlicht und die gewonnenen Erkenntnisse später auf die eigene Produktion angewendet werden. 

Profilrohrsystem D30 für maximale Flexibilität

Neben diversem Equipment zur Arbeitsplatzgestaltung wie Greifschalen und Rollenbahnen sowie technischem Zubehör kommt das Profilrohrsystem D30 von item in der Lernfabrik zum Einsatz. Die Office-Arbeitsplätze, die Montagelinie und auch das Lager wurden aus den Aluminiumprofilen  gefertigt. Das System ermöglicht einen flexiblen, schnellen und einfachen Auf-, Ab- und Umbau der Stationen – ohne Kompromisse bei der Standfestigkeit. Daher kann die Lernfabrik bei Bedarf auch unkompliziert an anderer Stelle, etwa vor Ort bei einem Kunden, aufgebaut werden. Zudem können je nach Anforderungen der Teilnehmer unterschiedliche Schulungsschwerpunkte gesetzt werden. In Zukunft sollen Besucher zudem die Möglichkeiten und Auswirkungen der Digitalisierung und Vernetzung am Shopfloor kennenlernen: Geplant ist unter anderem die Integration von RFID-Systemen für eine papierlose Fertigung sowie die Einführung von Pick by Light für die Kommissionierung. Darüber hinaus plant item,  auch in anderen Niederlassungen eine Lernfabrik zu eröffnen. 

Die diesjährigen Termine in der Lernfabrik Hannover:

12. und 13. September 2018, Lean Production Lernfabrik, Hannover

29. November 2018,  Lean Production Lernfabrik, Hannover

Umfang: 3.396 Zeichen inklusive Leerzeichen

Stand: 4. Juli 2018

Bilder: 4

item PM Lernfabrik Hannover Bild 1 © item

item PM Lernfabrik Hannover Bild 2 © item

item PM Lernfabrik Hannover Bild 3 © item

item PM Lernfabrik Hannover Bild 4 © item 

Bildunterschriften:

Bild 1 bis 4: In der Lernfabrik Hannover finden Seminarteilnehmer ein ideales und realistisches Arbeitsumfeld vor, in der sich der Wandel von einer konventionellen Produktion hin zu einer schlanken Fertigung leicht verständlich und Schritt für Schritt nachvollziehen lässt.

item Industrietechnik GmbH

Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexiko, Italien, Polen und der Schweiz.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur