Mit dem item Machining Tool bietet item Industrietechnik eine innovative Lösung, die Anwendern innerhalb von wenigen Sekunden ein exakt auf ihre Anforderungen zugeschnittenes Profil liefert. Der Online-Konfigurator ermöglicht nach der Auswahl eine ebenso genaue Definition der Anschlussbearbeitungen. Der integrierte item Profilfinder hilft bei der Suche nach dem richtigen Profil. Auch die gesamte Projektdokumentation erfolgt automatisch. Mit dieser Lösung kommt item dem Wunsch vieler Kunden nach: Aufwändig manuell erstellte CAD- oder Handzeichnungen und Stücklisten werden mit dem Online-Konfigurator überflüssig. Das spart Zeit und Kosten, Fehler werden von vornherein ausgeschlossen.
Bisher basierte der Konstruktionsprozess auf manuell angefertigten Zeichnungen, der Bearbeitung von Produktionsstücklisten und einer manuellen Kalkulation. Mit dem neuen und einzigartigen item Machining Tool gehören diese langwierigen und aufwändigen Bearbeitungsschritte der Vergangenheit an. Der Online-Konfigurator ermöglicht eine sekundenschnelle Profilauswahl über den item Profilfinder. Dieser bietet die Möglichkeit, nach Produkteigenschaften zu filtern und führt zusätzlich Biegungs- und Knickungsberechnungen durch. Über- und Unterdimensionierungen werden dadurch effektiv vermieden. Nach der Auswahl des richtigen Profils platziert der Benutzer Verbinder oder andere Zubehörkomponenten per Drag-and-Drop präzise und genau an der technisch geeigneten Stelle. Das beinhaltet auch die exakte Definition von Anschlussarbeiten, wie Durchgangs-, Stufen- oder Gewindebohrungen. Die direkte optische Kontrolle der Profile und Positionen erfolgt über die integrierte 3D-Technologie. Fehlbestellungen werden so von vornherein ausgeschlossen. Kunden profitieren von einer deutlichen Effizienzsteigerung im gesamten Engineering-Prozess.
Einfach, plausibel und jederzeit verfügbar
Das item Machining Tool ist ohne Installation auf jedem Endgerät verfügbar. Nach einem persönlichen Login sind Preise für Kunden sofort ersichtlich. Nach der Auswahl, Konfiguration und Bestellung eines kompletten Profils mit Verbindern und Zubehör werden die Artikel innerhalb von 72 Stunden versendet. Auch die Projektdokumentation aller Prozessschritte und Positionen erfolgt automatisch über das Tool. Diese dient als Basis für die Fertigung und für Nachbestellungen.
Interessenten finden das item Machining Tool unter item.engineering/DEde/machiningtool/;
item Industrietechnik GmbH
Die item Industrietechnik GmbH ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Italien, Polen und der Schweiz.
Unternehmenskontakt
Nicole Hezinger
item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Tel.: +49 212 65 80 5188
Fax: +49 212 65 80 310
E-Mail: n.hezinger@item24.com
Internet: www.item24.de
Pressekontakt
Rebecca Schmortte
additiv pr GmbH & Co. KG
Pressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und IT
Herzog-Adolf-Straße 3
56410 Montabaur
Tel.: +49 26 02 95 09 924
Fax: +49 26 02 95 09 917
E-Mail: rs@additiv-pr.de
Internet: www.additiv-pr.de