Die Online-Software item MotionDesigner® ermittelt passgenaue Komponenten gemäß individuellen Anforderungen. Nach der Auslieferung nehmen Kunden das Linearsystem mithilfe des Programms item MotionSoft® selbstständig in Betrieb. item, weltweit führend im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen, positioniert sich mit den selbstlernenden Lineareinheiten als kompetenter Partner für die Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten.
Mit den neu entwickelten Softwareprogrammen item MotionDesigner® und item MotionSoft® stellt das Solinger Unternehmen ab sofort ein in sich geschlossenes Gesamtsystem für eine kundenindividuelle Automationslösung zur Verfügung.
Die item linear motion unit® besteht aus einem Portfolio von mehr als 60 Einzelkomponenten: Motoren, Steuerungen, Getrieben und Kabeln. Diese sind vollständig aufeinander abgestimmt und untereinander kompatibel.
Der item MotionDesigner®, direkt nutzbar via Webbrowser, ermittelt die optimale Kombination der Komponenten, indem er die vom Kunden formulierte Transportaufgabe in eine einsatzbereite Gesamtlösung übersetzt. Die Komplettlösung wird anschließend einbaufertig und vorkonfiguriert geliefert. item MotionSoft® ist ein intuitiv zu bedienendes Downloadprogramm, das die Installation des gesamten Systems innerhalb weniger Minuten durchführt.
Das Tool prüft alle verfügbaren, aus dem MotionDesigner® gespeicherten Daten und ermittelt die korrekten Reglereinstellungen zur automatischen Inbetriebnahme der item linear motion unit®. Der Berechnungsalgorithmus berücksichtigt dabei die technischen Parameter wie Betriebslast, Hub und Geschwindigkeit und die dynamischen Anforderungen über den Lebenszyklus der Lineareinheit hinweg.
Einfach und schnell: Automation für branchenübergreifende Anwendungen
Dank der Online-Softwarelösungen von item lassen sich Lineareinheiten in Zukunft besonders einfach montieren und schnell in Betrieb nehmen. Ob im Maschinenbau, in der Prüftechnik oder Lasertechnik – Lineartechnik aus dem Hause item eignet sich für sämtliche Anwendungen und Branchen. Die optimale Lösung wird je nach Einsatzzweck ermittelt. Für den Betriebsingenieur birgt die neue Produktlinie entscheidende Vorteile auf dem Weg zur Smart Factory: Ohne über Expertenwissen verfügen zu müssen, profitiert er von einer maßgeschneiderten, einbaufertigen und selbstlernenden Lineareinheit. Das Projektrisiko wird deutlich verringert. Durch programmierbare Fahrprofile, die sich in der Steuerung speichern lassen, ist der Einsatz einer zusätzlichen SPS (speicherprogrammierbaren Steuerung) oft nicht erforderlich. Im Ergebnis werden die Betriebsprozesse effizienter gestaltet und Fehler auf ein Minimum reduziert. Der Vertrieb der item linear motion units® startet in Deutschland Ende November 2016 und wird im Laufe des Jahres 2017 auf den europäischen Markt ausgeweitet.
Datum: 22. November 2016
Über item
Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 600 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Service-Stützpunkte gewährleistet. In insgesamt über 50 Ländern ist item mit Niederlassungen und Vertriebspartnern vertreten. Zur Firmengruppe gehören zudem 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Italien, Polen und der Schweiz.