Ein Beispiel dafür ist die Verknüpfung eines ergonomischen Arbeitstisches mit einem mobilen FiFo-Regal. Auf diese Weise garantiert item den Anwendern ein Höchstmaß an Flexibilität und Kostenersparnis.
Bei der Produktionsplanung für manuelle Tätigkeiten ist es entscheidend, die einzelnen Prozessschritte und die Intralogistik effizient aber auch ergonomisch abzubilden.
Entsprechend der Lean-Philosophie zeigt item auf der LogiMAT ein ein Anwendungsbeispiel, wie Ergonomie und Effizienz miteinander vereint werden können: ein elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch mit einem integrierten, verfahrbaren FiFo-Regal aus Komponenten des Lean-Production- Systembaukastens von item.
Das Gesamtsystem ist ein fest installierter Arbeitsplatz und bietet dem Nutzer ergnomisch optimierte Arbeitsbedingungen. Der einfache Zugriff auf das Arbeitsmaterial durch kurze Greifwege wird durch die effiziente Materialbereistellung der Bauteile sichergestellt. Für das Umrüsten auf die Fertigung einer anderen Produktvariante lässt sich das FiFo-Regal einfach hinausfahren und durch ein anderes austauschen – und das in wenigen Sekunden.
Im selben Schritt werden mithilfe einer Low-Cost-Automation-Mechanik leere Behälter entsorgt und neue Materialien direkt im Greifraum des Mitarbeiters bereitgestellt.
Darüber hinaus ist beispielsweise die Ausstattung des FiFo-Regals mit einem Schwenkarm zur Bereitstellung von produktspezifischen Werkzeugen möglich.
Für eine optimale Ergonomie ist der Arbeitstisch samt Fifo-Regal höhenverstellbar und somit flexibel von verschiedenden Mitarbeitern nutzbar. Gleichzeitig wird die Anwendung den Anforderungen der Lean Production nach möglichst kurzen Rüstzeiten gerecht.
Im Ergebnis steigern Anwender mit dem kombinierten Lean-Production-Ergonomie-Konzept ihre Produktivitätsrate und sparen Kosten durch effizientere Abläufe und Gesunderhaltung der Mitarbeiter.
item auf der LogiMAT in Halle 3, Stand 3C71.