Ein an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasster Arbeitsplatz ist eine wichtige Voraussetzung, damit diese ihre Tätigkeit effizient verrichten und somit zum Unternehmenserfolg beitragen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn physiologische Beeinträchtigungen vorliegen. Das Portfolio von item hält eine Vielzahl geeigneter Produkte bereit, mit denen barrierefreie und behindertengerechte Lösungen bedarfsorientiert umgesetzt werden können. Für einen Angestellten der Gießerei Bögra Technologie in Solingen realisierte item ein ergonomisches Arbeitsplatzsystem, das den individuellen Anforderungen Rechnung trägt. Es genügt nicht nur wirtschaftlichen Ansprüchen, sondern reduziert gleichzeitig auch deutlich die körperliche Belastung.
Bögra ist vor allem für die Herstellung hochwertiger Pleuel- und Kolbenbolzenbuchsen im Kupferguss bekannt. Die Präzisionsbauteile finden unter anderem in der Automotive-Branche Verwendung. Bevor die Produkte an die Kunden verschickt werden, gelangen sie in die Versandabteilung. Dort werden sowohl einzelne Komponenten als auch ganze Kartons mit bis zu 30 Kilogramm Gewicht abgewogen.
Ein in diesem Bereich beschäftigter Mitarbeiter verfügt aufgrund mehrerer Erkrankungen über einen eingeschränkten Greifraum und eine verminderte Mobilität. Vor allem das Anheben der schweren Kartons und längeres Verweilen in einer Position bedeuteten für ihn eine erhebliche körperliche Belastung. Aus diesem Grund entschied sich Bögra, die Konstruktion eines modernen Arbeitsplatzes in Auftrag zu geben. Im Vorfeld wurden die benötigten Spezifikationen mit allen Beteiligten bis ins kleinste Detail besprochen. „Der betroffene Mitarbeiter war von Beginn an in den Entstehungsprozess involviert. Die Planung des Versandarbeitsplatzes erfolgte in enger Abstimmung mit ihm, weiteren Verantwortlichen von Bögra und item“, erklärt Sebastian Brinkhoff, bei item zuständig für Kundenlösungen.
Das Ergebnis besteht aus einem elektrisch höhenverstellbaren Tischgestell mit einer Arbeitsplatte, in der die Waagen eingelassen sind. Dies ermöglicht dem betroffenen Mitarbeiter, die Waren in einer bequemen Haltung anzunehmen und auf dem Tisch zu verschieben – und das ohne eine größere Kraftanstrengung. Zudem hat er nun die Option, je nach Bedarf im Stehen oder Sitzen zu arbeiten. Komfortable Greifwege und eine zeitgemäße Medienversorgung werden durch zwei Schubladenschränke, ein Tablett mit Winkelfeststellung, eine Kabelwanne und einen Tastaturarm sichergestellt. Darüber hinaus konnten auch zusätzliche Gerätschaften, wie beispielsweise ein Etikettendrucker, optimal im reduzierten Greifraum des Mitarbeiters platziert werden.
„Für unseren Mitarbeiter bedeutet der neue Arbeitsplatz eine enorme Arbeitserleichterung. Jetzt ist es ihm möglich, seine Tätigkeit mit hoher Produktivität und gleichzeitig gesundheitsschonend auszuüben“, sagt Heinrich Müller, Leiter der Versandabteilung bei Bögra.