Hands-on Mentalität bei item: Spuckschutz für mehr Hygiene und Sicherheit

Wegen Coronakrise neu im Produktportfolio

Das Coronavirus sorgt weltweit für einen Ausnahmezustand. Wenn möglich wird im Homeoffice gearbeitet, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Doch wie können Mitarbeiter in systemrelevanten Arbeitsstätten wie Apotheken, Arztpraxen oder Supermärkten bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden? Dieser Aufgabe widmet sich item Industrietechnik und stellt ab sofort zum Schutz von Mitarbeitern Aufsteller und Schutzwände für den individuellen Anwendungsfall her.

item zeigt Innovationskraft und entwickelt einen Spuck- und Hustenschutz für mehr Hygiene und Sicherheit von Mitarbeitern an Kassen oder Empfangsräumen. Der weltweite Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen liefert das neue Angebot nach der Bestellung innerhalb von 72 Stunden an Kunden aus. Ziel ist es, Menschen effizient und nachhaltig voreinander zu schützen. „Die neuen Lösungen basieren auf Produkten von item, die sich über Jahrzehnte hinweg im Maschinen- und Anlagenbau als Schutzkomponenten bewährt haben“, erklärt Stephan Buchmann, Geschäftsführer bei item Industrietechnik. „In der jetzigen Situation ist es uns ein besonderes Anliegen, unser Know-how Unternehmen und insbesondere Mitarbeitern bereitzustellen, die in unmittelbarem Kontakt zu Kunden stehen.“

Der Spuckschutz von item ist als Aufsteller oder Schutzwand in drei Standardgrößen erhältlich. Die Anfertigungen eignen sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche: Eine Variante ist insbesondere für große Theken nutzbar, beispielsweise in Arztpraxen oder Apotheken. Die kleinere Ausführung bietet sich bei beengten Platzverhältnissen an und ist daher vor allem für den Einsatz in Supermärkten geeignet. Darüber hinaus stellt item eine Schutzwand mit Ablage her, die für den im Stehen stattfindenden Kundenkontakt eingesetzt werden kann. Für den individuellen Anwendungsfall sind außerdem Maßanfertigungen möglich. Zusätzlich zu den Schutzwänden hat item ab sofort neue Desinfektionsmittelhalter im Portfolio.

Weitere Informationen erhalten Interessenten auf der speziell dafür eingerichteten Landingpage.

Umfang: 2.075 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Datum: 26. März 2020

Fotos: 3 (Bildquelle: item)

Bildunterschrift 1: Der Spuckschutz von item ist als Aufsteller oder Schutzwand in drei Standardgrößen erhältlich. Die Anfertigungen eignen sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Bildunterschrift 2: Die kleinere Ausführung bietet sich bei beengten Platzverhältnissen an und ist daher vor allem für den Einsatz in Supermärkten geeignet.

Bildunterschrift 3: Für den individuellen Anwendungsfall sind außerdem Maßanfertigungen möglich.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur