Irmler entwickelt seit 1995 Prüfstecker und Adapter für die Automobil- und Elektronikindustrie sowie CNC-Komponenten und Komplettlösungen für Montage- und Kontrollanlagen. Das Unternehmen fertigt darüber hinaus auch individuelle Anlagen und Sondermaschinen. Die Herstellung von fünf Vinylpressen für die Produktion von Schallplatten ist ein besonderes Projekt aus dem Sonderanlagenbau. Dabei kommen Aluminiumprofile und Komponenten der Systemtechnik von item zum Einsatz. „Mit item verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft: Seit fast 20 Jahren nutzen wir in unserer Prüftechnik die item-Profile“, sagt Steffen Irmler, Geschäftsführer der Irmler GmbH. „Da wir von der hohen Qualität der Profile überzeugt sind, war für uns klar, dass wir für die Konstruktion und Einhausung der Vinylpressen ebenfalls item Produkte verwenden.“ Die Schallplatten werden nach dem Pressvorgang mithilfe eines Eintaschers direkt in Papiertüten gesteckt. Das Grundgestell dieser Maschine setzt sich aus verschiedenen hochfesten Aluminiumprofilen des MB Systembaukastens zusammen. Die Profile 80 x 80 und 80 x 40 der Baureihe 8 sind aufeinander abgestimmt und bilden durch die intelligente item Verbindungstechnik ein sehr stabiles Gerüst. Vorspannung in den Flanken sorgt dabei für dauerhaft starken Halt. Aluminiumprofile bilden seit jeher die Basis aller item-Produkte. Die Gründe liegen auf der Hand: Im Vergleich zu verschweißten Stahlkonstruktionen ist Aluminium wesentlich leichter und flexibler. Die Verbindungen werden einfach verschraubt und bieten durch eine große Anzahl an Elementen und Komponenten viele Möglichkeiten der Befestigung. Umbauten sind so schnell realisierbar. Darüber hinaus gewährleistet item durch die hohe Qualität der Aluminiumprofile und Verbindungen eine lange Nutzungsdauer. Auch das einheitliche Gestell der Vinylpressen bei Irmler ist mit den verschiedenen Komponenten des item MB Systembaukastens kompatibel. Eine Anpassung der Konstruktion an sich verändernde Anforderungen im Produktionsprozess ist demnach zu jedem Zeitpunkt möglich.
Individuelle Schutzeinrichtung
Der item pluspartner Irmler setzt auch beim Thema Sicherheit auf item-Produkte. Da die Pressen mit heißen Werkstoffen arbeiten und die Formen durch hohen Druck entstehen, muss die Sicherheit der Anlagenbetreiber permanent gewährleistet sein. Daher sind die Vinylpressen von einem item Schutzzaun umgeben. Ein großer Vorteil dieser Maschineneinhausung ist der einheitliche Aufbau der Rahmen, Zäune und Türen aus Aluminiumprofilen mit Nuten. Die Komponenten sind kombinierbar und ermöglichen so eine Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Die Schutzeinrichtung lässt sich direkt mit dem Maschinengestell verbinden oder am Hallenboden befestigen. „Das umfangreiche Produktportfolio und der kompetente Service von item überzeugen uns bis heute“, resümiert Steffen Irmler. item unterstützte bei der gesamten Durchführung des Projektes und bot durch die Einbindung von erfahrenen Experten auch eine schnelle Lösung bei technischen Fragestellungen.
Über item
Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Italien, Polen und der Schweiz.
Unternehmenskontakt
Nicole Hezinger • item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107 – 109 • 42699 Solingen
Tel.: +49 212 65 80 5188 • Fax: +49 212 65 80 310
E-Mail: n.hezinger@item24.com • Internet: www.item24.com
Pressekontakt
Rebecca Schmortte • additiv pr GmbH & Co. KG
Pressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und IT
Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur
Tel.: (+49) 26 02-95 09 92 4 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7
E-Mail: rs@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de