Der 4E FiFo-Shooter von item: Minimale Rüstzeiten und maximale Flexibilität

Individuelle Fertigung und schnell veränderbare Arbeitsstationen – im Zeitalter von Industrie 4.0 stehen wandlungsfähige Produktionsstrukturen auf der Tagesordnung. Um trotz geforderter Flexibilität effiziente Arbeitsprozesse zu gewährleisten, sind kurze Rüstzeiten am Arbeitsplatz ein absolutes Muss. Der 4E FIFO-Shooter von item ermöglicht einen vollständigen Rüstvorgang innerhalb weniger Sekunden. Kern der Lösung ist ein elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch, kombiniert mit einem FIFO-Regal. Da der Arbeitsplatz individuell konfigurierbar ist, bietet er eine optimale Anpassung an prozessbedingte Anforderungen bei gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeiter. Für diese ideale Verbindung von Mensch und Produktionsprozess erhielt item kürzlich auch die Auszeichnung „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2018“ in der Kategorie Intralogistik.

Die Effizienz in der manuellen Produktion steigern und gleichzeitig den Mitarbeiter entlasten – der Arbeitstisch 4E FiFo-Shooter der item Industrietechnik GmbH aus Solingen macht dies möglich. Der Arbeitsplatz mit integriertem Bereitstellungswagen ist elektrisch höhenverstellbar und lässt sich somit individuell an die Körpergröße des Mitarbeiters anpassen. Ändert sich die Höhe des Arbeitsbereiches, fährt das eingeschobene Bereitstellungsregal einfach mit. Der 4E FiFo-Shooter ist extrem belastbar: Ein verwindungssteifer Aufbau garantiert Traglasten bis zu 4.000 N. Rollenbahnen auf mehreren Ebenen ermöglichen eine umfangreiche Ausstattung der Arbeitsplätze. Maßgeschneidert und individuell erfolgen die Materialzuführung und der Rücklauf leerer Behälter – realisiert durch Karakuri. Verstellt der Mitarbeiter den Arbeitstisch elektrisch in der Höhe, lösen sich die Blockierungen der Kisten auf den schrägen Rollenbahnen des Bereitstellungswagens. Die Behälter bewegen sich direkt bis in den Greifbereich des Mitarbeiters. Dieser profitiert von kurzen Greifwegen und dem direkten Zugriff auf das Material. Erfolgt eine Änderung in der Produktion, ist das mobile Bereitstellungsregal innerhalb weniger Sekunden einfach durch ein anderes, bereits vorgerüstetes Regal austauschbar. Das sorgt für äußerst kurze Rüstzeiten. Die erfolgreiche Verbindung von Ergonomie und schlanker Produktion überzeugte auch die Fachjury vom INDUSTRIEPREIS 2018 des Huber Verlages für Neue Medien, die den 4E FIFO-Shooter von item als „BEST OF” in der Kategorie Intralogistik auszeichnete.

 

Umfang:         2.480 Zeichen inklusive Leerzeichen

Datum:           15. Mai 2018

Bild:                 Der elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplatz wird mit einem FIFO-Regal kombiniert.

 

Über item 

Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexico, Italien, Polen und der Schweiz.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur