Dank Konfigurator innerhalb weniger Minuten zum neuen Montagearbeitsplatz

item Online-Tools mit erweiterten Funktionen

Größere Freiheiten bei der Planung und eine interaktive 3D-Bühne – item hat den Arbeitsplatz-Konfigurator überarbeitet. Das neue Online-Tool macht die Einrichtung von individuellen Arbeitstischen schneller und effizienter als je zuvor. Zusätzlich zu Standardgrößen können nun individuelle Maße für die Tische gewählt werden. Der Arbeitstisch lässt sich mit diversem Zubehör ausstatten. Auch neue Komponenten aus der item ergologistic® Produktpalette gehören zum Portfolio. So kann der Übergang von der Intralogistik zur weiteren manuellen Verarbeitung am Arbeitsplatz ergonomisch optimal gestaltet werden. Darüber hinaus ist eine ESD-sichere Gestaltung der Industriearbeitsplätze möglich. Durch die 3D-Ansicht können Anwender die konfigurierten Projekte von allen Seiten betrachten und direkt überprüfen.

Schnell und einfach: Mit dem neuen item Arbeitsplatz-Konfigurator lassen sich Arbeitstische ohne großen Aufwand in noch mehr Varianten konfigurieren. Zusätzlich zu den Standardgrößen sind individuelle Maße wählbar. Das Online-Tool führt den Anwender Schritt für Schritt bis zum Endprodukt. So lassen sich individuelle Arbeitsplätze einfacher und effizienter konfigurieren als jemals zuvor. Nacheinander wählt der Anwender Tischgestell, Arbeitsplatte und Tischaufsatz sowie -ausleger aus. Zubehör wie Haken, Halter, Infotafeln oder Greifschalen können in beliebiger Höhe am Tischgestell angebracht werden. Mit der zusätzlichen Auswahl von Tabletts, Bestückungslösungen und weiteren Komponenten aus dem Bereich ergologistic® realisiert der Anwender eine sichere und ergonomische Materialbereitstellung, die zu effizienteren Abläufen führt sowie die Produktivität in der manuellen Produktion steigert. 

ESD-konform und in 3D-Ansicht – neue Funktionen erleichtern die Konfiguration

Der neue item Arbeitsplatz-Konfigurator ermöglicht eine ESD-sichere Konfiguration von Arbeitstischen. Dabei visualisiert das System die ESD-Schutzzone und warnt, sobald Artikel platziert wurden, die nicht ESD-konform sind. Der Nutzer kann die ESD-Zone flexibel definieren und genau bestimmen, in welchem Bereich des Arbeitsplatzes ein ESD-Schutz notwendig ist. Neu ist auch die 3D-Ansicht: So kann der Anwender unter verschiedenen Ansichten seiner Konstruktion wählen und jederzeit die Perspektive ändern. Damit ist eine optimale Kontrolle der Konfiguration möglich. Die Software liefert eine umfangreiche Projektdokumentation mit Angabe der Stückliste, zahlreichen Ansichten und Darstellungen sowie der Montageanleitung. Auch gegebenenfalls benötigte CAD-Daten sind direkt abrufbar; auf Wunsch werden die ESD-Details der Konfiguration in der Dokumentation angegeben. Über den Online-Shop lassen sich alle Komponenten anschließend einfach und komfortabel bestellen. Innerhalb weniger Werktage erfolgt der Versand des konfigurierten Arbeitsplatzsystems.

Umfang: 2.950

Datum: 16. Juni 2021

Fotos: 2 (Quelle: item)

Bildunterschrift 1: Mit dem neuen item Arbeitsplatz-Konfigurator lassen sich Arbeitstische ohne großen Aufwand in noch mehr Varianten konfigurieren. Dabei sind auch Produkte aus dem Bereich ergologistic® integrierbar.

Bildunterschrift 2: Die ESD-Schutzzone lässt sich flexibel definieren. Der Konfigurator warnt, sobald Artikel innerhalb der ESD-Schutzzone platziert wurden, die nicht ESD-konform sind.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur