Alle Informationen immer im Blick

item Tablethalter und Tabletarm

So haben Mitarbeiter am industriellen Arbeitsplatz stets alles im Blick – mit den neuen item Produkten Tabletarm 8 und Tablethalter 8 lassen sich mobile Geräte einfach an der gewünschten Stelle positionieren, beliebig neigen und um 360° drehen. Ob stationär am Arbeitsplatz oder an mobilen Transportwagen – durch die Systemnut 8 bieten sich zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten. Um eine sichere Fixierung, aber auch schnelle Entnahme zu gewährleisten, verfügen die Halterungen der neuen Komponenten über stabile Klemmvorrichtungen für Gehäusegrößen zwischen 7 und 13 Zoll.  

Mit dem neuen Tabletarm 8 und dem Tablethalter 8 von item richten Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz optimal nach den individuellen Anforderungen ein. Durch die horizontale oder vertikale Adaption an die Systemnut 8 ist dabei eine Informationsbereitstellung an unterschiedlichen Stellen möglich – egal ob stationär oder mobil, beispielsweise an Materialwagen. 

Neigen, kippen, drehen – mobile Geräte optimal ausrichten

Zur Positionierung der mobilen Geräte wählt der Nutzer zwischen dem neuen item Tablethalter 8 mit drei Gelenken und dem item Tabletarm 8 mit fünf Gelenken. Dabei ergeben sich durch den Doppelschwenkarm und die weiteren Friktionsgelenke zusätzliche Freiheitsgrade. Die gewünschte Position ist somit noch besser erreichbar. Bei beiden Varianten lässt sich das Tablet individuell neigen und um 360° drehen. So hat der Nutzer stets den perfekten Blick auf den Monitor und kann innerhalb kürzester Zeit zwischen Quer- und Hochformat wechseln. Durch die Klemmvorrichtung sind Tablets unterschiedlicher Größe einfach montierbar. Dabei erleichtert das synchrone Öffnen der Klemmung die Befestigung und Entnahme der mobilen Geräte. Eine Federmechanik sorgt für die zuverlässige Arretierung und verhindert so ein Verrutschen. Zum Schutz vor einem Zugriff durch Unbefugte verfügen die neuen Komponenten darüber hinaus über eine mechanische Entnahmesicherung. 

Mit dem neuen Tablethalter und dem Tabletarm bietet item somit ein ideales Hilfswerkzeug, um industrielle Arbeitsplätze strukturiert und ergonomisch einzurichten.

Umfang: 2.176 Zeichen inklusive Leerzeichen

Stand: 23. Oktober 2018

Bilder: 2

Bildunterschrift 1: Der neue Tablethalter lässt sich beliebig neigen und drehen. So hat der Nutzer stets den perfekten Blick auf den Monitor.

Bildunterschrift 2: Durch die Klemmvorrichtung sind Tablets unterschiedlicher Größe einfach am neuen Tabletarm montierbar.

item Industrietechnik GmbH

Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexiko, Italien, Polen und der Schweiz.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur